Trelleborg stellt verbesserte Antivibrationsfunktionen für die Schifffahrt vor

Besucher der Europort 2017 werden die ersten sein, die die erweiterten Möglichkeiten von Trelleborg Antivibration Solutions für die Schifffahrtsindustrie kennenlernen.
Die Europort, die vom 7. bis 10. November in Rotterdam stattfindet, ist eine international renommierte Messe für maritime Technologie und bietet Trelleborg eine ideale Plattform, um seine integrierten Lösungen zu präsentieren.
Max Billinger, Business Unit President des Geschäftsbereichs Antivibration Solutions von Trelleborg, kommentiert: “Die Besucher der Europort werden die ersten sein, die unser spezielles Angebot an Antivibrationsprodukten kennenlernen, die für die spezifischen und strengen Anforderungen des Marinesektors entwickelt wurden. Unser integriertes Sortiment deckt jetzt ein breiteres Spektrum an Anwendungen ab als je zuvor, und neben der Ausstellung von Produkten werden unsere Schifffahrtsexperten vor Ort sein, um die individuellen Herausforderungen der Besucher zu erörtern.”
Trelleborg entwirft und entwickelt Lösungen zur Geräuschminimierung und zur Dämpfung von Vibrationen und Stößen, vor allem für Schiffssysteme an Bord. Zu den Innovationen, die auf der Europort ausgestellt werden, gehört LEXSYS®-modular, ein leichtes Abgasleitungssystem, das es nur bei Trelleborg gibt. LEXSYS®-modular wurde für Verbrennungsmotoren, Aggregate und andere industrielle Anwendungen entwickelt und bietet Eigentümern von Anlagen und Werften attraktive Kostensenkungen, da das Gewicht im Vergleich zu den traditionell schweren und unhandlichen Rohrleitungen reduziert wird. Mit einer Edelstahlkonstruktion, die mit imprägnierter Mineralwolle vorisoliert ist, wird das Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen um 50-75% reduziert.
Ebenfalls ausgestellt wird Dredgair™, eine luftbasierte Federlösung, die maximalen Schutz vor Stößen und Vibrationen für Besatzungen, Schiffe und Bordsysteme bietet. Gesteuert durch ein fortschrittliches pneumatisches System, das den internen Luftdruck automatisch überwacht und anpasst, bietet Dredgair™ erfolgreich Isolierung gegen ultra-niederfrequente Vibrationen – unter 9Hz – die mit Gummilösungen nicht gedämpft werden können.
Kompensatoren – sowohl aus Gummi als auch aus Edelstahl – werden ein Schwerpunkt auf dem Trelleborg Stand sein. Da Temperaturschwankungen, Vibrationen und andere äußere Kräfte Bewegungen und Spannungen in Rohrleitungen verursachen, ist eine Lösung erforderlich, um diesen schädlichen Bedingungen entgegenzuwirken – insbesondere wenn die Systeme Chemikalien und extremem Druck ausgesetzt sind. Das erweiterte Angebot von Trelleborg umfasst jetzt neben Gummikompensatoren auch Edelstahlkompensatoren, so dass das umfassende Sortiment eine Option für jede Anwendung bietet – unabhängig von den Betriebsbedingungen und der erforderlichen Größe.
Das Marine Center von Trelleborg in Dordrecht, Niederlande, beherbergt Schock- und Vibrationsanalysen, fortschrittliche Berechnungs- und Simulationstechnologien sowie Forschungs- und Entwicklungsprogramme und war für die Einführung vieler innovativer maritimer Lösungen für Anwendungen im Schiffbau, im Offshore-Bereich und bei Baggerarbeiten verantwortlich.
Trelleborg Antivibration Solutions wird ein komplettes Angebot ausstellen und zeigen, einschließlich Lösungen, die aus der Übernahme von Loggers Rubbertechniek 2016 stammen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.trelleborg.com oder per E-Mail an antivibration@trelleborg.com.