網路研討會:高端 Isolast® 性能

Date: 25.02.22
對於最具有挑戰性的應用,FFKM 材料提供彈性和性能的優勢,提高產量和改善效率。2022 年 4 月 7 日,與特瑞堡密封專家一起了解有關 Isolast® 優勢的更多資訊。
為了滿足最具挑戰性的應用要求,需要材料、製造和工程專業知識的獨特組合。幾十年來,特瑞堡密封系統開發了專門針對有限條件下的工程解決方案,幫助客戶實現生產目標,並保持市場領先地位。複雜的客製件可使用一系列創新製程,並從眾多的 Isolast® 材料系列中製造,進而使解決方案更有效地延長工作時間。
Isolast® 是特瑞堡密封系統申請專利的高性能全氟橡膠品牌名稱。這些一流的 FFKM 材料可承受極端溫度和嚴苛的介質,以提供有效和長壽命的密封。在最具挑戰性的操作條件下,Isolast® 在其他高性能橡膠失敗的地方取得了成功。
參加 2022 年 4 月 7 日的網路技術研討會
特瑞堡密封系統將舉辦一場關於我們的 Isolast® 材料和產品的免費技術網路研討會。我們的專家將隨時為您提供幫助:
- 了解我們創新的 FFKM 密封解決方案,超越標準的 O-Rings
- 了解我們一系列的產品 - 從微型密封件到巨型 Fleximold™ 產品
- 了解我們如何結合材料、製造和工程能力來解決您最具挑戰性的應用
>> 立即在網路研討會上預訂您的席位
Isolast® 的好處
- 可承受最具腐蝕性的化學品和極端溫度 - 應對最惡劣的環境
- 產品壽命長 - 減少停機、維護時間並降低整體成本
- 較低的永久變形量 - 增加密封力並減少長時間下的洩漏
- 潔淨室生產高純度產品 - 用於超潔淨半導體應用
- 抵抗氣體快速減壓 - 適用於具有挑戰性的油田條件
- 具有廣泛的地區和行業特定規範 - 包括 FDA、USP、NORSOK M-710
了解更多:
>> 詳細了解與特瑞堡和 Isolast® 合作的好處
>> 下載先進的 Isolast® 手冊
>> 聯絡我們討論您的應用