Trelleborgs Anti-Vibrationslager helfen beim Erreichen des Rekordes von 130 Tonnen Hubkraft

Trelleborgs Geschäftsbereich für industrielle Antivibrationslösungen hat für Kalmar, Anbieter von Frachtumschlagslösungen und -dienstleistungen für Häfen, Terminals, Distributionszentren und die Schwerindustrie, Antivibrationslager für den weltweit größten Reachstacker - ‘Super Gloria' - geliefert, die ihm halfen, erfolgreich einen Rekord von 130 Tonnen zu heben.
Die höhere Motorleistung, die ein Reachstacker zum Heben solch großer Lasten benötigt, führt zu einer stärkeren Vibration im Fahrzeug. Um dem entgegenzuwirken, wurden die beiden Kalmar Reachstacker mit der Motor- und Kabinenfederung von Trelleborg sowie mit speziell angefertigten, hochbelastbaren Buchsen für den Antriebsstrang ausgestattet. Die schwingungsdämpfenden Lösungen sind für den Betrieb unter extremsten Belastungen ausgelegt, um einen höheren Fahrerkomfort, einen niedrigeren Geräuschpegel und einen geringeren Wartungsaufwand zu gewährleisten.
Stefan Johansson, Director Business Support and Product Marketing für Kalmar Reachstacker und Leercontainerumschlaggeräte, sagt: “Da wir die Größe und Leistungsfähigkeit unserer Maschinen erhöhen, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und noch größere Gewichte zu bewältigen, steigt auch unser Bedarf an zuverlässigen, sicheren und leistungsstarken Komponenten. Abgesehen von dem Weltrekordversuch werden diese Fahrzeuge tagtäglich eingesetzt, um unglaubliche Lasten zu heben; ein einziger Fehler könnte zu erheblichen Schäden führen.
Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit Trelleborg zusammen, und sie haben uns in puncto Sicherheit und Leistung immer überzeugt. Beim Bau unserer größten Maschine war Trelleborg die erste Wahl, wenn es um Lösungen zur Schwingungsisolierung ging.”
Die Lagerungen, die zur Dämpfung der erhöhten Vibrationen an diesen Kalmar Reachstackern verwendet werden, mussten ein endliches Maß an Antivibrationsleistung bieten. Darüber hinaus mussten die Buchsen speziell für die größeren Achsen angefertigt werden.
Don Farbotnik, Sector Sales Manager - Specialist Vehicles bei Trelleborgs Geschäftsbereich für industrielle Antivibrationslösungen, fügt hinzu: “Die Super Glorias sind so groß, dass wir keine gewöhnliche Buchse verwenden konnten. Stattdessen wurde ein speziell angefertigtes, hochbelastbares Lager geliefert. Dieses beseitigt die unerwünschten Vibrationen aus dem Antriebsstrang und garantiert außerdem eine wartungsfreie Verbindung, da kein Ölen oder Fetten mehr erforderlich ist.
Die Beteiligung am Weltrekord-Erfolg der Super Gloria Reachstacker von Kalmar ist ein großer Erfolg für Trelleborg. Wir stellen unsere Komponenten nach den höchsten Leistungsstandards her, was bedeutet, dass wir extreme Belastungen bewältigen und gleichzeitig die Schwingungsdämpfung beibehalten. Es ist von großer Bedeutung, die Leistung unserer Produkte mit einer rekordverdächtigen Last von 130 Tonnen messen zu können”
Der Reachstacker Super Gloria von Kalmar hat am 25. September in Lidhult, Schweden, den Weltrekord gebrochen. Die Fahrzeuge werden nun nach Aviles, Spanien, transportiert, um im Tandem schwere Windturbinenteile mit einem Gewicht von bis zu 260 Tonnen zu heben.
Weitere Informationen über Trelleborgs Antivibrationslösungen für die Industrie finden Sie im Internet: www.trelleborg.com/anti-vibration-solutions.