Griff nach den Wolken

Weltweit gibt es nur fünf Skiflugschanzen und mit 72 Metern zählt die Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf zu den höchsten. Die ursprüngliche Holzkonstruktion wurde 1973 in eine Betonkonstruktion umgebaut und seither mehrmals modernisiert. Der jüngste Umbau, das Werk des Architek-turbüros Renn Architekten in Fischen im Allgäu, ist zwei-fellos der bisher imposanteste. Trelleborg war maßgeblich daran beteiligt, der Sprungschanze zu neuem Ruhm und Glanz zu verhelfen. Die D3630 Fensterdichtungen des Unternehmens sorgen dafür, dass die verglaste Fassade der Aussichtsplattform auf viele Jahre der rauen Witterung der Bergwelt standhalten wird.
Jedes in den Bergen errichtete Bauwerk muss Regen, Hagel, Schnee, eisigen Winden und Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt standhalten. Oberstdorf, zwei Autostunden südwestlich von München, gehört zu den Regionen in Deutschland mit den höchsten Nieder-schlagsmengen. Die Temperaturen sinken hier im Winter manchmal bis auf minus 30 Grad. Deshalb waren schnelle Lösungen keine Alternative, als die jüngste, 2016 bis 2017 durchgeführte Sanierung der Heini-Klopfer-Skiflugschanze geplant wurde.
„Wir erhielten eine Anfrage über Flügelfalz-dichtungen für einen Temperaturbereich von minus 40 bis plus 80 Grad und es war klar, dass Trelleborg in der Lage sein würde, die richtige Lösung bereitzustellen“, sagt Ralph Blome, Country Manager für Dichtungs-profile bei Trelleborg Industrial Solutions in Deutschland. „Es fasziniert mich immer wieder, dass sich Trelleborg an so vielen außergewöhnlichen Projekten beteiligt. Ein Dichtungsprofil ist wirklich ein verborgenes Wunder der Technik.“
Die Schanze sollte nach dem Umbau nicht nur der Kraft der Elemente trotzen, sondern auch die strengen Sicherheitsvorschriften des Internationalen Skiverbands (FIS) erfüllen. Außerdem wollte man den Besuchern auf der Aussichtsplattform ein großartiges Erlebnis bieten.
Der „schiefe Turm von Oberstdorf“, wie der Sprungturm liebevoll genannt wird, hat eine Anlauflänge von 118 Metern bei einer Neigung von 38,7 Grad. Die am hinteren Ende des Turms befindliche Plattform bietet Betreuern und Sprungrichtern einen ausgezeichneten Überblick und gewährt eine großartige Panoramasicht auf den Freibergsee und die dahinterliegenden Berge. Der riesige verglaste Kasten hängt wie ein Nest unterhalb der Turmspitze hoch über den Bäumen.
In der freitragenden Spannbetonkonstruktion wurden erstklassige Baustoffe mit massiven Anschlusselementen und Halterungen kombiniert. Auch die Fenster der Plattform erfüllen die hohen Leistungs und Sicherheitsanforderungen. Ihre HolzAluminiumRahmen wurden mit TrelleborgDichtungen vom Typ D3630 ausgestattet. Die von der Firma Holzverarbeitung Bietsch in Ofterschwang gebaute und montierte Fassade der Aussichtsplattform besteht aus vorgefertigten Elementen, die außenseitig mit kreuz und querlaufenden Profilen versehen sind und in ihrer Optik an einen Adlerhorst erinnern. Für die Montage der Fassade und die Verglasung des Schanzenkopfes benötigte man nur drei Tage.
Die 1950 erstmals eröffnete und vom ehemaligen Skispringer und späteren Architekten Heini Klopfer entworfene Skiflugschanze dominiert auch heute noch die Landschaft. Hier sammeln sich bei Springen zum SkiflugWeltcup und den zuletzt im Januar 2018 abgehaltenen SkiflugWeltmeisterschaften bis zu 40.000 Zuschauer, um die weltbesten und mutigsten Skiflieger live zu erleben.
Der Sport ist extrem und die Athleten sind tollkühn. Die Hänge sind viel höher als die für Skispringen genutzte, weshalb die Weiten auch sehr viel größer sind. Skiflieger rasen mit dem Kopf zuerst und einem Tempo von 100 Kilometern pro Stunde die Schanze hinunter. Dann heben sie steil nach oben ab und gleiten wie ein gigantisches Flughörnchen durch die Luft, im vollen Vertrauen darauf, irgendwie wieder auf zwei Füßen zu landen – offenbar furchtlos und ohne Angst vor Unfällen.
Das als Flügelfalz- und Überschlag-dichtung konzipier-te Dichtungsprofil D3630 wurde in der Heini-Klopfer-Skiflugschanze verbaut.
Dichtungsprofile für Fenster
Das als Flügelfalzdichtung konzipierte Dichtungsprofil D3630, auch nur Fenster-dichtung genannt, wurde speziell für Holz- und Holz-Aluminium-Fenster entwi-ckelt. Es ist mit wasserlöslicher und lösungsmittelbasierter Farbe kompatibel und besteht aus besonders flexiblem Schaum, einem hochwertigen Dichtungs-material auf der Basis eines thermoplastischen Elastomers (TPE), das für die-sen Zweck modifiziert wurde.
Das Dichtungsprofil bietet eine äußerst hohe Beständigkeit gegen Abrieb, UV-Strahlung, Ozon, thermische Alterung und Wasser und schützt wirksam gegen Kälte, Wind, Regen und Schnee. Hohe Funktionssicherheit und lange Lebens-dauer können so auch unter kritischen Bedingungen gewährleistet werden.
In Deutschland wächst die Nachfrage nach Holz- und Holz-Aluminium-Fenster, die zusammen derzeit einen Marktanteil von rund 15 Prozent ausmachen.