Die zentralen Herausforderungen für die Gebäude- und Baubranche

ill_buildings_construction_wg_rgb
Qualität

Materialien, die regional und global zertifiziert sind, den Anforderungen spezifischer Anwendungen und Umgebungen gerecht werden und beständig gegen Behandlungschemikalien sind

Fähigkeit zur Entwicklung neuer Materialien und zur Bereitstellung von Prüfungsleistungen

ill_buildings_construction_wg_rgb
Design

Lieferanten, die die Designanforderungen verstehen, sind unverzichtbar

Partner, die in der Lage sind, Produktprüfungen durchzuführen

Laufende Unterstützung bei Design und Konstruktion ist entscheidend

 

ill_buildings_construction_wg_rgb
Service

Spezielle Verpackungsanforderungen, angefangen bei der Kennzeichnung über Zertifizierungen bis hin zum Kitting

Verfügbarkeit von Komponenten für die globale Fertigung und schnelle Reaktion auf Anfragen und Probleme

Präzise Lieferungen und Begleitdokumentation

Ein weißes Haus mit Sonnenkollektoren
DIY Fenster & Türen

Dichtungen sind dafür konzipiert, das Raumklima zu verbessern - indem es im Winter warm und im Sommer kühl gehalten wird. Diese einfach zu montierenden Dichtungen decken alle Arten von Schwachstellen ab: sie helfen Energie zu sparen, beseitigen Zugluft und reduzieren Lärm.

  1. Lange Lebensdauer
  2. Schalldämpfung
  3. Zugluft vermeiden
Fassaden

Moderne Fassadenkonstruktionen aus Metall und Glas stellen hohe Anforderungen an die Dichtungen.
Maßgeschneiderte Dichtungen für Prestigeprojekte im Hochhausbau sind die Lösung für die praktikable Umsetzung der architektonischen Ausdrucksform. Wir begleiten unsere Kunden von der passenden Materialauswahl bis hin zur Prüfung der Elemente im Mockup.

  1. Lange Lebensdauer
  2. Schalldämpfung
  3. Zugluft vermeiden
  4. Diffusionsbarriere
  5. Aufnahme von Bewegungen im Baukörper

Glaseinsatz im Rahmen

Im Fenster eingebrachte Verglasungsdichtungen sind oft modular aufgebaut, um den jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden. Dichtungen sind meist maßgeschneidert für den Einbau in eine Nut, können aber auch genagelt oder geheftet werden. Das Dichtungskonzept ist ein Teil der Gesamtlösung im Fenster, welches dazu beiträgt, ein Gebäude abzudichten, zu dämpfen und zu schützen.

  1. Lange Lebensdauer
  2. Schalldämpfung
  3. Zugluft vermeiden
  4. Diffusionsbarriere
  5. Aufnahme von Bewegungen im Baukörper
Tür & Fenster Dichtungen

Fenster- oder Rahmenmontage vor Ort.

Dichtungen in Fenstern oder Rahmen die vor Ort montiert werden, erfüllen nicht nur ihre Funktion, wenn sie verbaut sind, sondern sind auch darauf ausgelegt den Einbau zu erleichtern. Dies wird z. b. dadurch erreicht, dass die Dichtungen eigens an die jeweilige Einbausituation angepasst sind, durch spezielle Oberflächenbehandlungen für verbesserte Gleitwirkung, durch optimierte Auslegung für besseren Halt in der Nut oder mit ausgewählten Materialkompositionen für ausgezeichnetes Rückstellvermögen.

  1. Lange Lebensdauer
  2. Schalldämpfung
  3. Zugluft vermeiden
  4. Diffusionsbarriere
  5. Aufnahme von Bewegungen im Baukörper
Vorgefertigte Fensterelemente

Dichtungskonzepte für Fenster- oder Türelemente, die bereits werkseitig vorgefertigt werden. Dichtungsprofile, welche nicht einfach nur ihre Funktion erfüllen, sondern auch optimal auf den jeweiligen Fertigungsprozess oder gezielt an bestimmte Produktionsanlagen angepasst sind. Zu diesen Sonderlösungen zählen unter anderem eine spezielle Oberflächenbehandlung, um den Reibungswiderstand zu minimieren oder ein eingearbeiteter Faden, der als Strecksicherung dient

  1. Lange Lebensdauer
  2. Schalldämpfung
  3. Zugluft vermeiden
  4. Diffusionsbarriere
  5. Aufnahme von Bewegungen im Baukörper
Schiebefenster

Wo bei den herkömmliche Dichtungsvarianten – mit Gleitlacken, bei Bürstendichtungen oder Flockprofilen – mit der Zeit durch die Abnutzung die Dichtwirkung nachlässt, erfüllt die neue FrictionControl Technologie nicht nur die Anforderungen an hohe Abriebfestigkeit sondern bietet dazu auch noch ausgezeichnete Gleiteigenschaften.

  1. Herrvorragende Abriebfestigkeit
  2. Exzellente Gleiteigenschaften
  3. Sehr gute Beständigkeit gegenüber extremen Temperaturen und Umwelteinflüssen
  4. Mehr Flexibilität bei der Gestaltung
  5. Weniger Rohmaterialverbrauch
Solar panel seals

Seals for solar panels must prevent leakage in an environment where fluids are subjected to extreme temperature fluctuations. Seals are also used to dampen movements between the glass and framework of the panel. A trend towards lighter, thinner panels is increasing demands on all components. Naturally, UV-resistance is a must for solar panel seals.

  1. Prevent diffusion
  2. Take up structural movements
  3. Prevent air or fluid leakage
  4. Separate incompatible materials
  5. Dampen sound
Floor soundproofing seal

This seal reduces noise and vibrations that are generated and transmitted through floors and ceilings. It is designed to absorb movements in a building's joints and construction elements.

1. Long service life
2. Dampen sound
3. Prevent diffusion
4. Take up structural movements
5. Separate incompatible materials

Sill seal for ground, foundation and wall sections

Sill seals provide weather proofing and thermal insulation, and act as soundproofing between floors or construction elements. The sill seal replaces material such as plastic, corrugated paper, mineral wool or glass wool.

1. Long service life
2. Dampen sound
3. Prevent diffusion
4. Take up structural movements
5. Separate incompatible materials

DIY Fenster & Türen

Dichtungen sind dafür konzipiert, das Raumklima zu verbessern - indem es im Winter warm und im Sommer kühl gehalten wird. Diese einfach zu montierenden Dichtungen decken alle Arten von Schwachstellen ab: sie helfen Energie zu sparen, beseitigen Zugluft und reduzieren Lärm.

  1. Lange Lebensdauer
  2. Schalldämpfung
  3. Zugluft vermeiden

Gebäude und Bau

Unsere Angebote im Bereich Gebäude und Bau

Roof windows

Türen & Fenster

Prefab modules

Gebäudeelemente

Ventilation system

Lüftungsanlagen

Wasser-Infrastruktur

Water leak in the street

Grabenlose Rohr- und Kanalsanierung

Two men holding a white plastic pipe

Dichtungenfür Rohre und Schächte

UN_Goal
UN-Ziel 9

Aufbau einer widerstandsfähigen Infrastruktur, Förderung einer integrativen und nachhaltigen Industrialisierung und Unterstützung von Innovationen

UN_Goal
UN-Ziel 11

Städte und menschliche Siedlungen integrativ, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen

UN_Goal
UN-Ziel 6

Eines der Ziele ist die Verbesserung der Wasserqualität, der Abwasserbehandlung und der sicheren Wiederverwendung

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3