トレルボルグ、ファーンボロー国際航空ショーで未来の輸送への対応をアピール

環境に優しい輸送
環境に優しい輸送への移行を促進するソリューションの需要が高まっているなか、このような流れに対応するために、トレルボルグでは、エアロスペースとアーバン エア モビリティ(UAM: Urban Air Mobility)の開発に貢献する幅広い技術を紹介いたします。
トレルボルグ シーリング ソリューションズのエアロスペースセグメントディクレターであるTorben Andersenは、次のように話しています。「トレルボルグ シーリング ソリューションズは、全世界の航空機、自動車および一般産業の分野でのシール製品・技術で、長年の知識と経験を有しており、さらにeモビリティアプリケーションにおいても、業界屈指のリーダーとなっています。当社は、エアロスペースおよび他の業界で培った経験や専門知識を活用し、環境に優しい輸送を実現するための革新的なソリューションの開発を支援しています。
「当社は、ほぼ全てのシールの課題に対してソリューションを提供することができます。当社の製品と材質のポートフォリオは、厳しい天候や低温/高温にも対応するように最適化されています。また、融氷剤のような腐食性流体への優れた耐性を有し、あらゆるタイプの機体あるいはUAMでご使用いただけます。」
特殊シールテクノロジー
今回の5日間のイベントでは、来場者の皆さまは、キャビンとインテリア、航空機の機体と構造、エネルギーマネジメントシステム、推進装置、そして、コントロールとアクチュエーター向けの当社の特殊シール技術をご覧いただけます。また、個々の技術的なご相談についても、当社技術員がご対応いたします。
トレルボルグは、収納棚、照明器具、ならびにエアコンのノズルやベゼルといった、機能性とデザイン性が要求される航空機用コンポーネントを幅広く製造しています。材質は、国際的なすべての発煙性や毒性の規格に合格しており、多様な標準プロファイルおよびカスタムプロファイルで使用することができます。さらに、食品や飲料水に接触する部分のシールとして、FDA(アメリカ食品医薬品局)認可のO-リングをご利用いただけます。先進の押し出し成形技術を活用することで、キャビンのインテリアの色に合わせた材質を使用してシートトラックやラブストリップ、そしてギャップシールが供給可能です。
トレルボルグのエアフレームシールは、ドア、窓、キャノピー、ハッチ、パネルのエアロダイナミックシールとして利用されています。スタティックまたはセミスタティック用途での様々な使用条件で求められる、荷重特性、変形特性、摩耗特性に対応するよう補強されたシールとなっています。また、低摩擦性、優れた耐摩耗特性、高い柔軟性および長寿命という特長を有しています。また、コンポジット材や金属パーツと一体化できるため、部品点数の削減や組付け性の向上につながります。
UAM用ソリューション
UAMの高性能電気システムの信頼性を確保するために、トレルボルグは、電磁シールド性や耐スパーク性を有し、様々な環境要因からの保護を目的とした特殊設計ソリューションを開発しています。また、高電圧バッテリー向けのカスタムシールソリューションにより、経済的で自動化された組み立てが行え、バッテリーのメンテナンスが必要な場合でも、簡単に分解が行えます。温度管理用途では、ブリードバルブ、防氷システム、空調システムなど使用されるダクトからのブリードエアのシール製品を提供しています。
詳細情報
>>トレルボルグの航空機用シール製品についての詳細を見る
>>本プレスリリースをダウンロードする
>>プレスリリース用画像のダウンロード
>>お問い合わせ