当社広報誌「in the groove」の最新号をご覧いただけます

Date: 27.09.24
エンジニア向けトレルボルグ シーリング ソリューションズ広報誌「in the groove」の最新号がご覧いただけます
アプリ版 をダウンロードしてデジタルコンテンツにアクセスしてください。紙冊子をご希望の場合は、 最寄りのトレルボルグ までご連絡ください。
最新号では下記の記事がお読みいただけます:
- 水素アプリケーション用シール - トレルボルグ は、先進のシール材料 H2Pro™ シリーズを開発しました。
- さらなる進化 - 新材料Orkot® C620 がラインナップに加わりました。
- インテリジェント・マニュファクチャリング - トレルボルグは、プロセスと製品を改善するために人工知能を活用しています。
- PFAS の課題への対応 - ポリマー業界に影響を与える新しいガイドラインを策定しています。
- Jürgen Boschとの対談 - トレルボルグ シーリング ソリューションズの新社長をご紹介します。
- 完璧なブレンド - 縦型ミキサーには独自のシールニーズがあります。
- デュアル・オルタナティブ-デュアルシール - 製品の効率を向上させ、総所有コストを削減します。
- ガールパワー- エンジニアリングや製造業のキャリアはますます多くの女性を惹きつけています。
- 高く飛躍 - Nina Winters は、トレルボルグ シーリング ソリューションズで幅広い役割を担ってきました。
- スマイル オン - 社会貢献は、トレルボルグ の企業理念に不可欠です。
- 圧力の下で - 浸透性の低い新材料のソリューションにより、効果的なシールが可能になります。
- フレキシブル・エネルギー - 持続可能で安全なエネルギーミックスを構築するのは複雑です。
- プラスチックの可能性 - 戦略的な買収により、高性能プラスチックの能力が拡張されました。
- 実行する企業姿勢 - トレルボルグ シーリング ソリューションズ は、循環型経済への取り組みを続けています。
- スーパーワッシャ - シンプルに見えるワッシャですが、Rubore® ワッシャは他の製品に比べて耐腐食性に優れています。
- アジアでの成長戦略 - トレルボルグ シーリング ソリューションズは、アジアでの事業展開を戦略的に拡大しています。
>> 広報誌 「in the groove」のダウンロードはこちら
シール業界の最新ニュースややトレンドを掲載した広報誌「in the groove 」 は、ウェブサイトですべての記事を読むことができます。また、 iPad用 の インタラクティブ な「in the groove」アプリでも最新情報を確認できます。アプリストアで『Trelleborg』と検索してください。