新たにAS568規格 O-リングのブローシャーを発行

Date: 20.08.21
AS568規格の最新O-リング ブローシャーをダウンロードいただけます
使用機会の大変多いO-リングですが、トレルボルグ シーリング ソリューションズでは、この度、AS568規格のO-リングにフォーカスしたブローシャーを新たにリリースいたしました。NBR 70度、NBR 90度、FKM 75度、FKM 90度の材質からご利用いただけ、在庫品として多く取り揃えているため、比較的短時間で納入が可能です。
SAEインターナショナルの AS568規格 クラス Aでは、O-リングをシールとして使用する場合と平行ネジや継手のガスケットとして使用する場合で、それぞれ内径、線径、公差、サイズ識別コード(ダッシュ番号)が規定されています。
このブローシャーでは、お探しのAS568規格のO-リングを簡単に見つけられるように表示しているので、見積り依頼もスムーズに行えます。また、多くのAS568 O-リングを在庫していることから、比較的短時間での納入が可能です。非在庫品についても、殆どのケースで標準的な納期での納入が可能です。