浮体式洋上風力発電用Orkot®(オルコット)ベアリング

Date: 15.05.24
浮体式洋上風力発電用途向けOrkot®(オルコット)ベアリングの利点を紹介する新しいブローシャーをリリースしました
2030年までにエネルギー生産能力を倍増させると見込まれる浮体式洋上風力発電市場において、Orkot®(オルコット)のベアリング、ウェアリング、スラストパッドは、大型プラットフォームであっても、オフショア環境の過酷な課題に対応する優れた性能を発揮します。
このブローシャーでは、Orkot®(オルコット)の60年の歴史を紹介しています。Orkot®(オルコット)は、工業用織物に固体潤滑剤など加えた熱硬化性樹脂に含侵させた複合材料であり、海底、係留、石油・ガス、水力、海洋、エネルギー生産用途に最適なプレミアム材料です。
Orkot®(オルコット)は耐摩耗性に優れ、長寿命で低摩擦な材料であるためアプリケーションの効率向上に貢献します。
さらに、膨潤し難いという特長から、水などの流体中でも優れた寸法安定性を発揮します。使用条件に合わせてさまざまなグレードの材料を取り揃えております。