FlatSeal™ セレクター

さまざまな言語に対応したFlatSeal™セレクターはとても使いやすいツールです。使用条件とアプリケーションで使用される流体(1,350以上の化学物質)をもとに推奨案を選定します。
さまざまな言語に対応したFlatSeal™セレクターはとても使いやすいツールです。使用条件とアプリケーションで使用される流体(1,350以上の化学物質)をもとに推奨案を選定します。
ガスケットの組付けは、動作中の様々な要因の影響を受けます。適切なガスケット材を選択するためには、3つの主要要因を考慮する必要があります:
FlatSeal™ セレクターにより、以下の作業を簡単かつ迅速に行うことができます :