새로운 AS568 표준 오링 브로셔가 이용가능하능합니다.

Date: 29.07.21
가장 요구사항이 많은 어플리게이션에 대한 최신 제품의 정보를 얻어보실 수 있습니다.
트렐레보그 씰링 솔루션은 NBR 70, NBR 90, FKM 75 및 FKM 90 재료로 된 AS568 표준 오링에 대한 새로운 브로셔를 출시하게 되었으며 이들 중 다수는 재고가 있고 빠른 배송이 가능합니다.
SAE 국제 AS568 표준 클라스 A 사양은 씰링솔루션에 사용되는 오링과 직선 나사산 뉴브 피팅 보스 개스겟에 대한 내경, 단면적, 공차 및 크기 식별 코드(대시번호)를 설정하게 합니다.
트렐레보그의 신규 AS568 오링 브로셔를 사용하면 쉽게 제품을 찾고 견적을 요청 할 수 있습니다. 많은 재고가 있는 AS568 오링에 대해 빠른 배송이 가능합니다. 재고가 없는 품목에 대해서는 배송은 일반적으로 산업에서 받고 계신 리드 타임에 맞춰질 것으로 예상이 됩니다.