트렐레보그 씰링 솔루션, 한국 내 반도체 역량 강화

트렐레보그는 트렐레보그 씰링 솔루션 사업부를 통해 머티리얼즈 나노 엔지니어링과 머티리얼즈 나노 솔루션으로 구성된 MNE 그룹을 인수하는 계약을 체결했습니다. MNE 그룹은 한국의 대표적인 정밀 반도체 씰 제조업체로, 이번 인수를 통해 트렐레보그 씰링 솔루션의 반도체 역량을 전략적으로 강화할 수 있게 되었습니다.
현금 및 무차입 기준으로 약 6억 5,000만 크로나(한화 835억원)에 거래되는 이번 인수는 2024년 1분기에 완료될 예정입니다. 트렐레보그 씰링 솔루션은 이번 인수를 통해 전 세계에서 가장 큰 국내 반도체 시장 중 하나인 한국에서 가장 중요한 제조업체들과 고객 관계를 구축할 수 있게 될 것입니다.
>>트렐레보그 씰링 솔루션의 반도체 역량에 대해 자세히 알아보기
반도체 부문 이사인 크리스 버스비(Chris Busby)는 "이번 인수를 통해 트렐레보그 씰링 솔루션은 한국에서 강력하고 확고한 기반을 확보하게 되었으며, 이는 반도체 분야에서 중요한 아시아 시장으로의 성장을 실질적으로 지원할 수 있을 것입니다.
이 지역에서의 입지를 확보함으로써 트렐레보그의 주요 반도체 시장에서 향후 영업 시너지 효과를 창출할 수 있는 상당한 잠재력을 갖게 되었습니다. 우리의 기술, R&D, 글로벌 네트워크가 MNE 그룹의 전문성 및 현지 역량과 결합하여 빠르게 확장되고 수익성이 높은 이 시장 부문에서 성장을 주도할 것입니다.
한국 MNE 그룹은 주로 반도체 장비의 애프터마켓 및 OEM 업체를 위한 고성능 특수 씰을 제조하는 데 주력하고 있습니다. 본사와 제조 시설은 수도 서울에서 가까운 용인에 위치하고 있습니다. MNE 그룹은 2023년 트렐레보그 씰링 솔루션 사업 부문에서 약 3억 크로나(한화로 약 385억원) 수익을 창출하고 상각전영업이익(EBITA) 마진을 달성할 것으로 예상됩니다.
트렐레보그 씰링 솔루션은 반도체 산업의 과제를 해결하는 폴리머 기술의 핵심 공급업체로, 애프터마켓 및 OEM 고객에게 오늘날 점점 더 극한의 팹 및 서브팹 환경을 위한 씰링 역량과 제품을 제공합니다. 수십 년에 걸친 엔지니어링 및 애플리케이션 경험과 순도 및 플라즈마 저항성이 극도로 요구되는 중요한 반도체 애플리케이션을 위한 고정밀 맞춤형 씰링 솔루션 설계에 대한 최신 지식을 제공합니다.