Trelleborg Vietnam'da İlk Üretim Tesisini Açtı

En son sıkıştırma ve enjeksiyon kalıplama teknolojisini ve plakalı ısı eşanjörü contalarını kullanarak çok çeşitli elastomer malzemelerden yüksek kaliteli O-Ringler ve özel tasarım mühendislik kalıplı bileşenler üretir.
>>Mühendislik ürünü kalıplanmış parçalar hakkında daha fazla bilgi edinin
Otomotiv ve endüstriyel üretim için bölgesel ayak izinin genişletilmesi
Trelleborg Sealing Solutions Operasyonlar İş Birimi Başkanı Gordon Micallef şunları söyledi: "Yeni Long Thanh tesisi, Asya'daki üretim ayak izimizi artırma ve bölgedeki yeteneklerimizi ve ürün tekliflerimizi genişletme stratejimizin önemli bir parçasıdır. Yeni tesis, hem Vietnam'da hızla büyüyen pazar hem de daha geniş Asya bölgesinin yanı sıra Avrupa ve Kuzey Amerika için otomotiv ve endüstriyel pazarlara hizmet vermeye odaklanıyor. Bu tesis, tedarik zinciri güvenliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için giderek daha fazla yerel tedarikçi arayan bölgedeki müşterilerimize verdiğimiz desteği artırıyor."
Long Thanh, Trelleborg Sealing Solutions'ın Vietnam'daki ilk üretim kapasitesidir ve Ho Chi Minh kentindeki ofislerden yerel gereksinimleri destekleyen mevcut Müşteri Çözüm Merkezi'ne (CSC) katılmaktadır. Trelleborg'un "yerel varlık, küresel erişim" ilkelerini uygulayan Vietnam'daki gelişmiş varlığı, müşterilerin yakınlarda bulunan bir küresel liderin gücünden ve yeteneklerinden giderek daha fazla yararlanacağı anlamına geliyor.
Lider bir üretim tesisi
Kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik, başlangıcından itibaren milyonlarca dolarlık geliştirme için kritik itici güçler olmuştur. Proses iş akışları ve ekipman yerleşimleri, akışı optimize etmek ve seyahat mesafesini en aza indirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Üretimin her alanında yüksek ürün bütünlüğünü ve kalitesini korumak için özel bir özen gösterilmiştir. Yüksek hizmet seviyeleri sağlamak için üretim süreçleri standartlaştırılmıştır ve otomatik son denetime yapılan yatırım, müşterilerimiz için kalite standartlarını garanti eder.
Sürdürülebilirlik açısından, yalıtım tesis içinde sıcaklık kontrolü sağlayarak soğutma için gereken elektriği azaltır ve bir dizi güneş paneli ile ayda 835 kilovat yenilenebilir enerji üretilir. Üretim sırasında oluşan atık su bertaraf edilmeden önce arıtılmakta ve özel ekipmanlar atmosfere verilmeden önce proses dumanlarını filtrelemektedir. Şirket içinde ve iş ortağımız olan kauçuk tedarikçileri tarafından yeniden kullanılabilir kaplar kullanılmakta ve parçaların süreçler arasında taşınması için plastik torba kullanımı en aza indirilmektedir.
>> Trelleborg Sealing Solutions'ın sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi edinin
Tesis, Vietnam'ın güneyinde Ho Chi Minh City ve büyük limanlara yakın stratejik bir konumda bulunan Dong Nai eyaletinde yer almakta olup iç ve dış pazarlara kolay erişim sağlamaktadır. Bölge, verimli ulaşımı kolaylaştıran iyi gelişmiş bir altyapıya sahiptir ve ayrıca talep arttıkça ölçeklendirilecek yetenekli ve bol miktarda işgücü sunmaktadır.
Size en yakın Müşteri Çözüm Merkezi ile iletişime geçmek için: https://www.trelleborg.com/tr-tr/seals/about-us/customer-solution-centers
It produces high-quality O-Rings and custom-designed engineered molded components in a wide range of elastomer materials using the latest compression and injection molding technology and plate heat exchanger gaskets.
Expanding regional footprint for automotive and industrial manufacturing
Gordon Micallef, Trelleborg Sealing Solutions Operations Business Unit President, says: “The new Long Thanh facility is a key part of our strategy to increase our manufacturing footprint in Asia and expand our capabilities and product offerings in the region. The new facility focuses on servicing automotive and industrial markets for both the fast-growing market in Vietnam and the wider Asian region, as well as Europe and North America. It enhances our support to customers in the region who are increasingly seeking local suppliers to increase supply chain security and sustainability.”
Long Thanh is Trelleborg Sealing Solutions’ first manufacturing capacity in Vietnam, joining the existing Customer Solution Center (CSC) which supports local requirements from offices in Ho Chi Minh city. Applying Trelleborg’s “local presence, global reach” principles, the enhanced presence in Vietnam means customers will increasingly benefit from the strength and capabilities of a global leader based nearby.
A leading manufacturing facility
Quality, efficiency and sustainability were the critical drivers for the multi-million-dollar development from its inception. Process workflows and equipment layouts are specifically designed to optimize flow and minimize travel distance. Particular care has been taken to maintain high product integrity and quality in every aspect of production. Manufacturing processes are standardized to ensure high service levels, and investment in automated final inspection guarantees quality standards for our customers.
In terms of sustainability, insulation enables temperature control inside the facility, reducing the electricity required for cooling, and 835 kilowatts per month of renewable energy is generated by an array of solar panels. Wastewater created during production is treated before disposal and dedicated equipment filters process fumes before extraction to the atmosphere. Reusable containers are employed internally and by our partner rubber suppliers, and the use of plastic bags to transport parts between processes is minimized.
The facility is in Dong Nai province, strategically located in southern Vietnam close to Ho Chi Minh City and major ports, with easy access to domestic and international markets. The area has well-developed infrastructure facilitating efficient transportation and also offers a skilled and abundant workforce which will be scaled up as demand increases.