连接的导尿管系统 – Spinal Singularity, Inc

联合设计和制造,将创新的医疗器械推向市场
应用:完全内置并且长期使用的智能导尿管系统,为瘫痪患者提供日常尿失禁控制功能。
产品类型:导尿管、磁力驱动叶轮
Spinal Singularity, Inc由一名瘫痪的退伍军人于2015年创立,旨在为各种背景的瘫痪人士设计和开发膀胱控制解决方案。Spinal Singularity, Inc需要供应链管理方面的支持,以便将产品推向市场。

特瑞堡方案
Spinal Singularity, Inc之所以选择特瑞堡医疗系统合作,除了因为我们有能力提供成型硅胶件和导管外,他们还认识到以下方面的价值:
- 我们在医疗产品方面严格的质量体系
- 我们在装配工艺开发方面的能力
- 我们的制造性设计(DFM)经验和流程
- 事实上,我们自己制造了大部分的导尿管部件
- 我们能够全方位的服务合作伙伴,来管理供应链的任何部分或全部
- 我们有能力及时交付
Spinal Singularity, Inc将特瑞堡医疗系统视为其制造和工程团队的扩展。

成功
最终产品包含一个泌尿系统导管、一个导尿管插入/取出工具和一个控制模块。
在Trelleborg Sealing Solutions Tustin公司,我们生产导管插入/取出工具以及导尿管。该导尿管通过导管末端的磁驱动叶轮使流体从膀胱流出,允许用户控制何时排空膀胱。
连接的导尿管系统目前正在临床试验中,预计将于2019年底投入商业使用。
警示:Investigational device. Limited 受联邦(或美国)法律限制用于调查用途。