挑战
为POC测试设计一种能够承受长时间接触化学品环境的密封。
- 一位现有客户开发了一种新的即时诊断(POC)测试,可以快速诊断COVID-19;
- 该测试使用密封来控制试剂的释放,从而消除了对复杂流体处理系统的需要;
- 密封材料在接触客户专用化学试剂时发生破损,不符合长期老化要求;
- 密封件在工作过程中无法承受机械应力。
解决方案
定制化的材料配方和密封件几何形状,能够耐受化学和机械应力。

- 特瑞堡的工程师在他们的材料库中发现了一种与应用要求非常匹配的现有配方;
- 以此为基础,他们创造了一种非标的材料,可以耐受客户专有试剂的化学反应;
- 材料工程师对这种新化合物进行了测试和失效分析,以找到合适的配方;
- 使用这种新化合物,工程师们重新设计了密封件的几何形状,以应对设备的机械应力;
- 特瑞堡开发了第二种化合物,可以提高装配的便利性和长期磨损,同时减少其在设备预填充腔内的摩擦。
结果
一种满足客户需求,改善美国和欧盟患者生活,并且快速响应COVID-19需求的密封件诞生。
- 特瑞堡提供的解决方案在功能、交付和财务价值方面都超出了客户的期望;
- 新材料和密封几何形状能够耐受客户的试剂和操作过程中的机械应力;
- 客户的设备因此获得了紧急使用授权和后来的CE标志批准;
- 该设备目前被用作COVID-19检测的诊断设备,以及其他传染病应用。