O-Ring AS568 規範手冊已發行

Date: 29.07.21
現在就來了解,使用在最嚴苛環境的新產品吧
特瑞堡密封系統為 NBR 70、NBR 90、FKM 75 和 FKM 90 材料製成的 AS568 規範 O-Ring 製作了新手冊,其中許多材料都有庫存並可快速出貨。
美國汽車工程師協會的 AS568 Class A 規範,定義了 O-Ring 的內徑、線徑、公差和尺寸識別代碼(破折號)。
使用特瑞堡最新的 AS568 O-Ring 手冊,您可以輕鬆找到產品並尋求報價。許多具有庫存的 AS568 O-Ring 都可快速出貨。對於非庫存物品,交貨預計將符合一般業界的交貨時間。