特瑞堡收购航空航天领域的热塑性塑料专家

Magee_webnews
Magee Plastics是一家主要为航空航天领域提供高性能热塑性和复合材料解决方案的美国公司,特瑞堡通过收购Magee Plastics扩展了其在航空航天细分市场的能力。

12月4日,特瑞堡密封系统的航天航空团队在美国宾夕法尼亚沃伦代尔的Magee总部举行了庆祝仪式,会见了100多名员工。

 

新增功能和产品

 

Magee Plastic采用行业领先的设计能力、质量和性能标准来开发满足复杂规格的内饰解决方案,为特瑞堡提供了在热成型和真空成型方面的顶尖专业经验。特瑞堡集团已于12月完成了收购。

 

Magee公司生产的产品包括窗帘和组件、侧墙版、乘客消费单元和空气格栏、天花板面板和货区面板、座椅部件、厕所和厨房组件、飞行甲板设备和整个机舱改装内饰系统。

 

“此次收购通过增加热成型和真空成型方面的顶尖专业经验,提升了特瑞堡在航空航天领域的地位。”全球航空航天的业务总裁Gordon Poper表示,“还在不断发展的室内配件行业产生了有利的销售协同效益。”

 

Magee公司的业务还包括一个联邦航空管理局FAA145认证的服务车间,该车间增加了特瑞堡售后市场的服务份额,并进一步加强了与客户之间的关系。”

 

>>了解更多有关于特瑞堡密封系统全球航空业务

 

一个快速增长的市场

 

航空航天领域预计将经历多年的强劲增长。为了满足行业的发展需求,特瑞堡正在对现有业务进行螺旋式收购、投资以增加产能。5月,特瑞堡集团宣告在摩洛哥投资了一个最先进的工厂,该工厂能够用于为航空航天领域生产密封解决方案。工厂建设已经开始,并将于2025年底开始运营。

 

2023年,位于宾夕法尼亚州的匹兹堡外仅30英里处的Magee公司的销售额约为2.33亿瑞典克朗(折合人民币1.53亿元)。

 

>>与我们讨论您的航空密封需求