Forstmaschinen

Antriebssysteme
Antriebssysteme von Forstmaschinen erfüllen eine wichtige Funktion, und bestehen aus einem Motor und einem Netzwerk aus Komponenten, die die Kraft, je nach Art des Fahrzeugs auf die Ketten oder Räder übertragen. Motoren können eine Vielzahl von Konfigurationen aufweisen, und die Dichtungslösungen sind so ausgelegt, dass sie die einzigartigen Anforderungen jeder Anwendung erfüllen.
Extrem belastbare Rotationsdichtungen, kundenspezifische Formteile und leistungsstarke statische Dichtungen sorgen für einen effizienten Betrieb des Baggers. Sie verhindern eine Verunreinigung durch Schlamm, Schmutz und Wasser, schützen die Komponenten vor Abrieb und halten Schmiermittel im System.
- Motoren: Radialwellendichtringe, Turcon® Varilip® PDR, GAMMA Ring, Turcon® Glyd Ring®, O-Ringe, kundenspezifische Formteile
- Emissionsbegrenzungen: Wills Rings® C
- Kraftstoffsystem: O-Ringe
- Lüfterantriebe: Speziell entwickelte PTFE-Komponenten, Turcon® Variseal® W
- Vorder- und Hinterachse: Kassettendichtungen, Orkot® Bearings, Radialwellendichtringe, V-Ring, mechanische Laufwerkdichtungen, GAMMA Ring, Turcon® Roto L, Turcon® Varilip® PDR
- Kupplung: O-Ringe, Stützringe, Dualseal, Turcon® T-Dichtung
- Getriebe: Radialwellendichtringe, kundenspezifische PTFE-Komponenten
- Drive Transmission: Kantseal/quadratische Ringe , O-Ringe, Stützringe, Radialwellendichtringe, Zurcon® Buffer Seal, Dualseal
- Endantriebe: Kassettendichtungen, mechanische Laufwerkdichtungen
- Mitläuferwellen: mechanische Laufwerkdichtungen
- Drehgelenk: Turcon® Roto Glyd Ring®
- Hydrostatischer Antrieb: Turcon® Roto Glyd Ring®, Radialwellendichtringe
Zylinder & Stellglieder
In hydraulischen und pneumatischen Systemen spielen Zylinder und Stellglieder eine entscheidende Rolle. Es ist wichtig, dass die darin enthaltenen Dichtungssysteme dazu beitragen, über einen langen Betriebszyklus maximale Leistung ohne Leckage zu erreichen.
- Lenkzylinder und Achsschenkel-Säule: Turcon® Glyd Ring® T, Zurcon® Glyd Ring® D, Zurcon® Wynseal, Zurcon® U-Cup RU9, Orkot® Slydring®, Zurcon® Abstreifer DA22 und Zurcon® Abstreifer DA24, O-Ringe, HiMod® Slydring®, Zurcon® Dualseal
- Auslegerzylinder: Zurcon® U-Cup RU9, Zurcon® Buffer Seal LM, Glyd Ring® P, Zurcon® Glyd Ring® D, Zurcon® Abstreifer DA22 und Zurcon® Abstreifer DA24, Slydring® Führungsringe, O-Ringe, Zurcon® Dualseal, Slipper Seal, Turcon® Stepseal® V LM, Zurcon® Rimseal IM, Turcon® Glyd Ring® T
>> Erfahren Sie mehr über die Abdichtung von Hydraulikzylindern
Ventile & Pumpen
Pumpen sind dazu da, in Hydrauliksystemen einen Durchfluss zu erzeugen, der dann von Ventilen geleitet und gesteuert wird. Die daraus resultierende Kraft treibt sowohl die Hydraulikkomponenten im Fahrzeug selbst als auch alle Zylinder in den Anbaugeräten an.
Um die Effizienz für den Betreiber zu maximieren, müssen Ventile und Pumpen präzise arbeiten. Leistungsstarke Dichtungslösungen schließen externe Medien aus und können die Zeit zwischen geplanten Wartungsarbeiten verlängern.
- Wegeventil: Zurcon® Abstreifer DA17
- Patronenventil: Zurcon® Dualseal
- Regelventil: O-Ring mit Stützring und Dualseal, Stepseal®, Gleitdichtung, Polyurethan O-Ring
Zentrales Reifendruckregelsystem
Zentrale Reifendruckregelsysteme (CTIS, Central Tire Inflation Systems) sind integrierte Druckregelsysteme, die es dem Fahrer ermöglichen, den Reifendruck direkt von der Kabine aus per Knopfdruck zu erhöhen oder zu verringern.
Der richtige Druck, je nach Maschinenkonfiguration und Anwendung, steigert die Leistung der Reifen, erhöht die Traktion, reduziert Schlupf und Rollwiderstand, mit folglich höherer Produktivität im täglichen Einsatz, sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße.
Die Turcon® Roto L Dichtung wurde entwickelt, um die Lebensdauer von zentralen Reifendruckregelsystemen durch Verringerung der Reibung zu erhöhen. Einzigartig ist, dass sie nur dann dichtet, wenn eine Dichtung erforderlich ist. Das verringert die Reibung, senkt den Kraftstoffverbrauch und spart damit Energie. Da der Verschleiß der Dichtung nur dann auftritt, wenn Druck beaufschlagt wird, ist die Lebensdauer der Dichtung viermal länger als bei einer Standarddichtung.
- Erfahren Sie mehr über Turcon® Roto L
Arbeitsgeräte & Anbaugeräte
Arbeits- und Anbaugeräte an Forstmaschinen ermöglichen es ihnen, eine Vielzahl von Funktionen auszuführen, vom Fällen und Entasten von Bäumen über das Mulchen von Baumstümpfen bis hin zum Greifen und Stapeln von Holz.
Aufgrund der Nähe dieser Anbaugeräte zum Boden sind statische und mechanische Laufwerkdichtungen unerlässlich, um Schmutz und Verunreinigungen aus dem System fernzuhalten. Linear- und Rotationsdichtungen sorgen für einen reibungslosen und ruhigen Betrieb der Hydraulikausrüsung und verhindern gleichzeitig Leckagen in die Umwelt.
- Hubzylinder: HiMod® und Orkot® Bearings, Zurcon® Dualseal, Zurcon® Buffer Seal LM, Zurcon® U-Cup RU9, Zurcon® L-Cup®, Zurcon® Abstreifer DA24, Zurcon® Wynseal, Zurcon® Glyd Ring® P
- Zapfwellenantrieb (PTO, Power take-off): Mechanische Laufwerkdichtungen, Radialwellendichtringe, Turcon® Varilip® PDR
- Orbitalmotor für hohe Anforderungen: Turcon® Roto Glyd Ring®, Radialwellendichtringe