자동차 씰링 솔루션의 한 단계 변화 - Rubore® Washer

차량에 점점 더 많은 전기 센서와 컨트롤러가 탑재되는 등 빠르게 진화하는 오늘날의 자동차 산업에서 Rubore® Washer의 독접적인 복합 기술은 부식과 리크에 대한 최고의 보호 기능을 제공합니다.
차량 전기 시스템을 위한 안정적인 씰링
나사와 볼트가 사용되는 모든 곳에 이상적인 Rubore® Washer는 첨단 가공 기술을 사용하여 제작되었습니다. 금속의 양면에 고무를 가황 처리하여 다양한 직경과 두께의 와셔가 스탬핑된 거의 파괴되지 않는 3중 라미네티이트로 제작합니다.
트렐레보그 씰링 솔루션 글로벌 자동차 부문 이사인 악셀 바이만은 "오늘날 자동차의 민감한 전자 장치는 온도, 먼지, 비, 눈, 도로 염분과 같은 외부 영향으로부터 최적으로 보호되어야 합니다.
일반 와셔는 전 세계 신차에 하루에 약 5억 대가 설치됩니다. 하지만 Rubore® Washer는 고무 레이어 덕분에 표면에 유연하게 적응하는 독특한 제품입니다. 금속 표면에 작은 스크래치나 구멍이 있더라도 외부 고무층이 이러한 표면 결함을 극복하고 씰링합니다."
자동차 배터리에 대한 최적화된 솔루션
Rubore® Washer는 전기 센서, 제어 장치 또는 배터리 시스템이 볼트 하우징으로 둘러싸인 모든 곳에 적합하며, 재활용 요건 및 수리 측면에서 접착 또는 용접 대체품보다 확실한 이점이 있습니다. Rubore® Washer의 절연 고무 층은 금속과 금속의 접촉으로 인해 발생하는 다양한 유형의 부식을 방지합니다.
Rubore® Washer는 가장 혹독한 환경에서도 작동하는 것으로 입증된 제품으로, 부식에 강해 가장 까다로운 OEM 요건을 충족합니다.
"특히 수많은 나사나 볼트가 필요한 전기 자동차의 배터리 팩을 보호하는데 효과적입니다. 나사 씰은 극한의 온도, 강수량, 도로 염분 노출 등 까다로운 조건에서도 안정적으로 작동해야 합니다.
Rubore® Washer는 스크류 헤드를 완전히 덮고 하우징 표면에 직접 접촉하지 않도록 하여 씰링합니다."
이는 습기, 오염 물질, 부식성 물질이 배터리 하우징에 유입 되는 것을 효과적으로 방지하여 성능을 유지하면서 안전 위험을 제거하고 부식을 최소화 합니다.
더 많은 정보를 알기 원하신다면 트렐레보그 씰링 솔루션 자동차 포트폴리오를 참고해 보세요!