Los principales desafíos que afronta el sector de la construcción

ill_buildings_construction_wg_rgb
Calidad

Materiales que cumplen con los requisitos de las certificaciones regionales e internacionales, satisfacen las demandas específicas de las distintas aplicaciones y entornos, y son resistentes a tratamientos con productos químicos

Capacidad para desarrollar nuevos materiales y realizar pruebas

ill_buildings_construction_wg_rgb
Diseño

Proveedores que comprendan los requisitos de diseño son clave

Colaboradores que pueden apoyar las necesidades de prueba de los productos

El apoyo continuo al diseño y la ingeniería es fundamental

ill_buildings_construction_wg_rgb
Servicio

Requesitos especiales de embalaje, desde etiquetado, hasta certificados y pasando por paquetería

Disponibilidad de componentes para favorecer la fabricación mundial, rapidez de respuesta a las solicitudes y problemas

Envíos correctos y documentación de apoyo

Una casa blanca con paneles solares
Bricolaje, puertas y ventanas

Las juntas están diseñadas para mejorar el ambiente interior manteniéndolo cálido en invierno y fresco en verano. Son juntas fáciles de instalar que cubren todo tipo de huecos, ahorran energía, eliminan las corrientes de aire y reducen el ruido.

  1. Larga vida útil
  2. Amortiguan el ruido
  3. Evitan las corrientes de aire
Fachadas

Se establecen requisitos muy exigentes para las juntas utilizadas en fachadas formadas por un armazón de metal y cristal. Los edificios de gran altura con juntas personalizadas son la solución idónea para cumplir con las exigencias prácticas de una expresión arquitectónica. Trabajamos en estrecha colaboración en todas las etapas del proyecto, desde la búsqueda de materiales hasta las pruebas de sección de paredes.

  1. Larga vida útil
  2. Amortiguan el ruido
  3. Evitan las corrientes de aire
  4. Evitan la difusión
  5. Absorven los movimientos estructurales
Marcos de cristal

Las bandas de acristalamiento integradas en la ventana suelen estar constituidas por módulos que confieren a la junta diferentes propiedades para cada una de sus funciones. A menudo se personalizan para ajustarlas a la ranura, pero también se pueden clavar o grapar. Las propiedades de la junta forman parte de la solución global de una ventana que permite sellar, amortiguar y proteger los hogares.

  1. Larga vida útil
  2. Amortiguan el ruido
  3. Evitan las corrientes de aire
  4. Evitan la difusión
  5. Absorven los movimientos estructurales
Ventanas y marcos instalados in situ

Las juntas de marcos y ventanas que se instalan in situ están diseñadas tanto para cumplir su función una vez colocadas como para facilitar el montaje. Ésto se consigue dotando a la junta de diferentes propiedades en módulos separados, aplicando un tratamiento a la superficie que proporcione un determinado nivel de fricción, con juntas que aguanten la colocación o con una mezcla de materiales que hace que la junta recupere su forma después de ser comprimida.

  1. Larga vida útil
  2. Amortiguan el ruido
  3. Evitan las corrientes de aire
  4. Evitan la difusión
  5. Absorven los movimientos estructurales
Elementos de ventana prefabricados

Juntas para secciones de puertas y ventanas montadas en fábrica. Se personalizan para adaptarse al proceso productivo, por ejemplo, a una máquina en particular. La personalización podría consistir en aplicar un tratamiento superficial para un determinado nivel de fricción o en contener un cordón para evitar la prolongación.

  1. Larga vida útil
  2. Amortiguan el ruido
  3. Evitan las corrientes de aire
  4. Evitan la difusión
  5. Absorven los movimientos estructurales
Ventanas correderas

A pesar de que en la actualidad hay diversas opciones de sellado disponibles, incluidas lacas correderas, juntas de cepillo y perfiles de grupo, inevitablemente estas soluciones implican una contrapartida. Cuando mejores sean las propiedades deslizantes, peores serán las propiedades de sellado. La solución FrictionControl satisface el doble requisito de resistencia a la abrasión y al deslizamiento.

  1. Perfecta resistenia a la abrasion
  2. Propiedades deslizantes excelentes
  3. Excelente resistencia a temperaturas y condiciones climáticas extremas
  4. Mayor flexibilidad en sus diseños
  5. Menor consumo de materias primas
Juntas para paneles solares

Las juntas para paneles solares evitan las fugas en entornos sometidos a fluctuaciones extremas de temperatura y amortiguan los movimientos entre el cristal y el marco del panel. La tendencia creciente a frabricar paneles más ligeros y finos incrementa hace que se intensifiquen los requisites exigidos a otros componentes. 

  1. Evitan la diffusion
  2. Absorven los movimientos estructurales
  3. Evitan fugas de aire o fluido.
  4. Separan los materiales incompatibles
  5. Amotiguan el ruido
insonorización de suelos

Esta solución reduce el ruido y las vibraciones que se generan y transmiten a través de suelos y techos. Diseñada para absorber los movimientos de las juntas y elementos de construcción de un edificio.

  1. Larga vida útil
  2. Amortiguan el ruido
  3. Evitan la difusión
  4. Absorven los movimientos estructurales
  5. Separan los materiales incompatibles
Juntas de solera para secciones de suelo, cimientos y paredes

Las junta de solera proporciona impermeabilización y aislamiento térmico, y actúa como aislamiento acústico entre suelos o elementos de construcción. La junta de solera sustituye a materiales como el plástico, el papel corrugado, la lana mineral o la lana de vidrio.

  1. Larga vida útil
  2. Amortiguan el ruido
  3. Evitan la difusión
  4. Absorven los movimientos estructurales
  5. Separan los materiales incompatibles
Bricolaje, puertas y ventanas

Las juntas están diseñadas para mejorar el ambiente interior manteniéndolo cálido en invierno y fresco en verano. Son juntas fáciles de instalar que cubren todo tipo de huecos, ahorran energía, eliminan las corrientes de aire y reducen el ruido.

  1. Larga vida útil
  2. Amortiguan el ruido
  3. Evitan las corrientes de aire

Construcción

Perfiles de sellado para el sector de la construcción

Torre de borde irregular

Juntas para fachadas

Ventanas de techo

Puertas y ventanas

Módulo prefabricado

Elementos de construcción

Sistema de ventilación

Sistemas de ventilación

Infrastructura Hidráulica

Fuga de agua en la calle

Reparación de tuberías

Dos hombres sosteniendo una tubería de plástico blanco

Juntas para tuberías y pozos de visita

UN_Goal
Objetivo 9 de la ONU

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación

UN_Goal
Objetivo 11 de la ONU

Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

UN_Goal
Objetivo 6 de la ONU

Entre nuestras metas se hallan la mejora de la calidad del agua y la depuración y reutilización de las aguas residuales de forma segura

¿En qué podemos ayudarle?

Rellene el siguiente formulario y uno de nuestros agentes especializados se pondrá en contacto con usted el día hábil siguiente.

Página 1 de 3