Placas solares estancas

Las energías renovables desempeñan un papel primordial para reducir el consumo global de combustibles fósiles y combatir el cambio climático. En un sector en constante evolución, Trelleborg fabrica perfiles de estanqueidad para las instalaciones de placas solares.
La energía solar crece. Y junto al alza de la demanda, los costes de producción de las placas solares han bajado en picado. Una tecnología que, en muchos países, depen-día hasta hace muy poco de subvenciones úblicas, ahora es una de las fuentes más baratas de energía eléctrica en instalaciones nuevas.
“La energía solar se está convirtiendo rápidamente en la fuente dominante de producción de energía eléctrica en edificios nuevos en Suecia”, afirma Erik Martinson, socio y director general de Svea Solar, una empresa sue-ca que se dedica a instalar soluciones de energía solar llave en mano en viviendas y edificios. “Ha sido espec-tacular; nadie esperaba un crecimiento tan rápido”.
Svea Solar ha crecido a un ritmo anual del 200% desde su fundación en 2013, y ha sido rentable desde el primer día. Hoy, la empresa tiene 50 empleados y su cuota del mercado sueco asciende al 10%.
“Queremos que la energía solar sea una inversión sen-cilla y segura”, explica Björn Lind, presidente y segundo socio de Svea Solar. “La mano de obra es muy cara en Suecia y, por eso, el sistema debe facilitar al máximo
la instalación. La estética también es muy importante. Nuestras instalaciones deben ser agradables a la vista
y no impactar negativamente en el valor del inmueble. Solo usamos células solares negras; buscamos un aspecto que sea a la vez discreto y armonioso”.
Aplicando esta filosofía, Svea Solar ha desarrollado una solución innovadora que convierte las placas solares en parte íntegra del tejado. Al cambiar un tejado viejo o construir uno nuevo, permite prescindir del uso de tejas bajo las placas, creando un aspecto más atractivo con un coste menor. Como elemento crucial de la instalación, estas placas integradas deben sellarse con perfiles de estanqueidad duraderos y fiables.
“La vida útil prevista de nuestras instalaciones es de 40 años”, dice Martinson. “Cuidamos mucho la selec-ción de los componentes y buscamos proveedores en los que podemos confiar. Trelleborg nos ayudó a desarrollar una solución de estanqueidad que nuestros instalado-res pueden manejar con facilidad, a la vez que realza el atractivo de las placas solares integradas”.
Según Peter Somvall, gerente de desarrollo de merca-dos de Trelleborg Industrial Solutions, su equipo tiene una presencia sólida en el sector de la construcción.
“Sabemos qué materiales y qué tecnologías van bien para distintas aplicaciones, y sabemos qué retos debe afrontar el instalador”, explica. “Pusimos en juego nuestra expe-riencia y desarrollamos un perfil de estanqueidad que sella bien, tiene un diseño atractivo y es fácil de instalar. Garantiza la longevidad tanto de las propias placas sola-res como de la vivienda o edificio que hay debajo”.
Asimismo, el perfil de estanqueidad ha sido diseñado para permitir cierta flexibilidad a la hora de montar las placas, simplificando el proceso.
“Nunca es fácil desarrollar un producto totalmente nuevo”, dice Lind. “Nos ha ido muy bien poder contar con la colaboración de Trelleborg. Nos ha permitido ofrecer al mercado una solución que realmente funciona”.
Concluye Somvall: “Disfruto trabajando con empresas que se dedican a las energías renovables. Es un sector muy dinámico, y su relevancia es indiscutible. Me ayuda a mí a evolucionar como persona y a Trelleborg a evolucionar como empresa”.