特瑞堡在 Dritev 展和欧洲电池展上展示电动汽车解决方案

Date: 04.07.24
特瑞堡密封系统将在 6 月举行的两大汽车展会上展示其电动交通解决方案:6 月 18 日- 20 日的欧洲电池展(The Battery Show Europe)和 6 月 12 日至-13 日的 Dritev 展会。
在这两个展会上,特瑞堡将展示三层Rubore®垫片、制作转子套筒的AFP工艺的以及径向轴封HiSpin® EV。
特瑞堡密封系统客户管理与销售发展工程部主管Björn Scherbaum在欧洲电池展前表示:"此次展会为我们提供了一个机会,展示我们为汽车行业高效电机和电池系统提供的广泛解决方案组合。与金属相比,基于聚合物的密封件和组件通常在性能提升、重量减轻或应用防腐蚀方面具有显著优势。
特瑞堡密封系统汽车业务开发工程师 Guillaume Carron 强调了 Dritev 大会的合作价值: "我们将与动力系统和变速箱领域的工程师和决策者交流意见。他说:"特别是我们将通过实际案例展示特瑞堡在汽车行业的关键技术,并为客户提供应用场景,展示我们的创新解决方案。
Rubore® 垫片可高效密封和保护敏感的电气系统,使其免受潮湿和腐蚀,从而使客户能够提高车辆的性能、安全性和使用寿命。该采用特殊的生产工艺制造,在载体金属的两面都硫化了一层橡胶层,从而形成三层薄片,经久耐用,使用寿命特别长。垫有不同的直径和厚度,可满足制造商的要求。
特瑞堡还将展示用于电机转子套筒的创新 AFP 工艺。与传统的环氧树脂解决方案相比,该工艺可将热塑性纤维复合材料套筒直接包裹在转子上,从而使套筒更薄。由于采用了热塑性塑料原位固化,因此无需额外使用高压灭菌器。这样,客户就能利用快速、高质量的制造工艺,生产出大量性能和效率更高的电动马达,并从中获利。
活动中还展示了新型径向轴封 HiSpin® EV。由于采用了对称设计,该密封件可为电机轴的两个旋转方向提供出色的密封性能。该密封件专为高达 40 米每秒/131 英尺每秒的轴表面速度而设计,具有低摩擦特性,可显著降低高速旋转时的发热量。
2024欧洲电池展:
https://www.thebatteryshow.eu/en/Home.html
Dritev展会:
https://www.vdiconference.com/dritev/