特瑞堡扩大氢气测试能力

Date: 17.11.23
特瑞堡密封系统将在美国印第安纳州韦恩堡(Fort Wayne)建造一座1,000平方英尺的氢气测试实验室,该项目计划于2024年第一季度完工。该实验室项目使特瑞堡扩大了其现有和未来的氢气测试能力。
特瑞堡的战略目标是成为氢气密封和测试领域的引领者,该氢气测试实验室项目是特瑞堡实现其战略目标的一项重要举措,可帮助客户应对整个氢气价值链的挑战,其中包括发电、储存和运输、最终用途和未来的氢气应用。
创新与技术副总裁Konrad Saur表示:“客户通常不了解氢气的测试规范。在缺乏统一的氢气测试流程的情况下,人们会参考某些利基应用或石油和天然气应用的既定测试标准。然而,这些测试并不能代表适用于氢气应用的要求,因此特瑞堡根据我们对氢气密封要求的专业知识,建立了针对氢气应用的特定测试体系。”
该测试实验室提供的测试能力包括氢气泄漏检测、兼容性、动态测试和渗透测试,这些都是密封氢气的关键标准。
研究与开发服务总监John McLaughlin表示:“氢气既可用作储能,又可用作燃料,在实现减排目标的过程中具有潜在的变革性。德勤的研究预测氢能投资将超过9万亿美元,这将使该行业规模超过石油和天然气行业以及汽车市场的总和。”
“氢能市场对氢气密封组件的需求广泛,从标准产品到高度工程化的解决方案,而业内很少有企业拥有丰富的经验。凭借我们现有的测试能力,以及随着新实验室即将落成运营而进一步扩大的测试能力,特瑞堡可以满足几乎所有的氢气密封需求。”
特瑞堡最近推出了H2Pro™系列密封材料,适用于氢气价值链的各种应用。