使用 HiMod® 先進複合軸承延長幫浦和壓縮機的使用壽命

Date: 07.02.24
新手冊提供了詳細的設計資訊和工程建議值,簡化 HiMod® ACB 和 HiMod® ACB+ 的規格。
HiMod® 新建複合軸承 (HiMod® ACB) 是一種適用於軸承、耐磨環、襯套和止推墊片應用的高性能解決方案,採用特瑞堡專利的自動纖維鋪放 (AFP) 技術製造。
AFP 生產的結構比替代產品更輕、更堅固、更耐用,具有低摩擦和免維護的特性。手冊中包含 HiMod® ACB 的資訊,該產品在市場已有二十多年的成功應用;和新型 HiMod® ACB+:採用獨特的 PEEK 內襯,實現跨世代的性能。
特瑞堡密封系統提供專業技術知識,從軸承和耐磨環到密封件和墊片,為泵浦和壓縮機提供全方位的解決方案。查看手冊,了解如何將 HiMod® ACB 和 HiMod® ACB+ 整合到您的系統中,或聯絡特瑞堡台灣客戶解決方案中心,尋求技術支援。
手冊內容包含:
- 有關 HiMod® ACB 和 HiMod® ACB+ 的詳細工程資訊,以及低摩擦軸承技術的最新發展
- 創造成功設計所需的一切。例如:HiMod® ACB — 從材料特性,到產品設計的全方位技術細節
- 產品特性說明,並與世界各地其他解決方案作比較,向您展示 HiMod® ACB 是如何提高您的應用壽命