全新一期的 In the Groove 雜誌

Date: 02.11.22
專為工程師設計的特瑞堡密封系統雜誌 in the groove 的最新版本已推出。
此次主題包括:
- 在競速道上 - 特瑞堡如何協助 F1 創新汽車未來的流體系統。
- 平墊片解決方案 - HMF FlatSeal™ 系列可滿足最嚴苛的應用要求。
- 飛向未來 - 城市空中交通 (UAM) 正在徹底改變我們的出行方式。
- Variseal® 石化密封選擇器 - 介紹我們新的線上配置工具。
- 印度電氣化 - 我們的客座專欄作家 Moushumi Mohanty 介紹了印度向電動汽車的過渡期。
- 為未來提供動力 - 面對未來的永續綠能氫。
- 為您服務 - 與特瑞堡 ServicePLUS 部門經理 Will Bacon 的 Q&A。
- 無人機 - 無人機技術如何成為生活的一部分。
- 說您的語言 - 了解 Jared Ripoli 如何運用全球資源、為本地客戶支援。
- 關鍵任務 - 為極端半導體環境提供可靠的密封。
- 參觀新的虛擬展示間 - 讓自己沉浸在創新的密封技術中。
- 工程聚合物解決方案 - 未來的高科技材料和製程。
- 下一個層級的永續性從設計思維開始 - 循環性和保護重要事務的設計思維。
- 提高溫度 - 材料測試確保與腐蝕性清潔製程的相容性。
- 精進卡車 - 一種消除柴油發動機氣蝕損壞的創新產品。
>> 下載 PDF 檔案
請前往線上 in the groove 雜誌閱讀所有文章,了解密封件世界的最新消息和趨勢。