特瑞堡在 ONS Stavanger 展示高要求石油和天然氣應用的解決方案

特瑞堡油氣和能源全球部門總監 James Simpson 表示:“我們很高興能夠展示我們的新型交互式 Variseal® 油氣密封選擇器,這是一種在線配置工具,可以快速輕鬆地為客戶提供標准或定制的高性能密封件的技術建議文件和規範。展出的還有我們最新的 XploR™ S-Seal 和 XploR™ FS-Seal 彈簧加壓彈性體密封件。這些密封件經過定制設計,可滿足石油、天然氣和能源行業的需求,在苛刻的高壓、高溫 (HPHT) 密封環境中提供最大的抗擠壓性。”
Variseal® 油氣密封選擇器
特瑞堡 Variseal® 石油和天然氣密封選擇器允許用戶快速輕鬆地創建標准或定制密封建議文件,用於石油、天然氣和能源應用中的密封設計。該平台使用戶能夠查看和下載他們需要的密封解決方案,而無需使用多種工程資源,從而節省時間並立即提供結果。根據用戶的輸入提供解決方案和硬件推薦,可選擇保存結果、通過電子郵件發送或以 PDF 格式下載以與同事共享信息。無需重複選項選擇即可調整密封設計或尺寸,並立即修改結果。
>>在此處訪問 Variseal® 油氣密封選擇器
XploR™ S-Seal 和 XploR™ FS-Seal
特瑞堡的 XploR™ S-Seal 和 XploR™ FS-Seal 是定制設計的彈簧加壓彈性體密封件,結合了整體支撐組件的優點和彈性體密封件在靜態應用中的靈活性。與典型的 O 型環和支撐環或 T 型密封解決方案不同,這些密封件是單件式組件,旨在使安裝更輕鬆、更安全。作為一個組件,該設計無需多個需要正確放置在外殼中的支撐環,顯著簡化了在封閉溝槽和“盲裝”應用中的安裝,降低了損壞的可能性。
技術專家將在為期 4 天的活動中隨時待命,討論客戶需求並合作開發針對特定應用的解決方案。特瑞堡密封解決方案技術專家團隊將在 7 號展廳 7340 號特瑞堡展位與詹姆斯會面。
>>了解有關 XploR™ S-Seal 和 FS-Seal 的更多信息
關於 ONS 斯塔萬格
ONS Stavanger 是世界領先的非營利組織 ONS 基金會的兩年一度的活動,旨在促進能源、技術和創新方面的討論和合作。從 1974 年開始,該活動已發展成為全球領先的能源會議場所,連接國際供應商、運營公司和決策者,每兩年在挪威斯塔萬格舉行一次。 2018 年,該活動吸引了來自 100 多個國家的 68,000 多名參觀者。