Aerospace Groove Selector

Aerospace Groove Selectorは、シール溝とハードウェアの寸法を確認するためのアプリで、シール溝が運動用か固定用かも確認できます。そして、最も重要なSAE航空宇宙用溝規格の5つをカバーしています。AS4716 Rev B、AS5857 Rev A、AS6235 Rev A、AS4088 Rev E、AS4832 Rev A。また、インチとミリサイズ間の変換も簡単に行えます。
下記のダッシュ番号の溝寸法が確認可能です:
下記のダッシュ番号の溝寸法が確認可能です:
- AS4716: 004-028, 104-149, 210-247, 325-349, 425-460
- AS5857: 001-028, 104-149, 210-247, 325-349, 425-460
- AS6235: 006-028, 106-149, 210-247, 325-349, 425-460
- AS4088: 108-111, 206-222, 325-349, 425-460
- AS4832: 625-676
免責事項
本アプリは、SAE Internationalの承認のもと、AS 4716 Rev B © 2011、AS 5857 Rev A © 2010、 AS 6235 Rev A © 2015、AS 4088 Rev E © 2018そしてAS 4832 Rev A © 2019の規格を複製したものです。この規格をSAEの許可なく複製、転載、配布を行うことは認められておりません。このアプリはAS 4716、AS 5857、AS 6235、AS 4088 そしてAS 4832がもとになっています。本アプリ内の情報の正確性を検証するため、あらゆる努力を行っておりますが、本アプリで表示される全てのデータとその正確性を実証することは、本アプリのご利用者の責任で行ってください。トレルボルグ シーリング ソリューションズでは、本アプリで表示された、または暗示的に示された内容の完全性、正確性、信頼性、適合性に関し責任やどのような保証も負っておりません。本アプリで得られた情報に関する信頼性は、ご利用者ご自身の責任としてご利用ください。
注:航空機用溝セレクターは、IE 9以降、ChromeおよびFirefoxとに対応しています。