Pressemitteilung: Kleinserienfertigung - LSR-Teile schneller zur Serienreife bringen

Mit der iCastTM LSR-Technologie lassen sich Produktionsprozesse für Spritzgussteile mit bestimmten vorgegebenen Eigenschaften und Qualitätsanforderungen in kurzer Zeit gestalten. Das Verfahren ermöglicht es, schnelle und mehrfache Design-Iterationen von Bauteilen aus platinvernetztem Standard-Zweikomponenten-LSR in Industriequalität durchzuführen. Das iCast™-Fertigungsverfahren ist derzeit für die Produktion von einem bis 2.500 Teilen geeignet. Einsetzbar ist es zur Herstellung eines breiten Spektrums von 2D- und 3D-LSR-Komponenten, darunter O-Ringe, Profildichtungen, Membranen und kundenspezifische Spritzgussteile.
Nach der Übermittlung der 3D-Teiledaten und Auftragsdetails folgt eine auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Machbarkeitsstudie. Nach deren Abschluss wird das vorgesehene Teiledesign analysiert und das individuelle digitale Formlayout auf Basis der 3D-Daten erstellt. Falls erforderlich, wird eine Moldflow-Simulation durchgeführt. In einer virtuellen Umgebung wird so der optimale Produktionsprozess für den Einsatz von additiven Fertigungstechnologien (AM) ermittelt, um die bestmögliche Qualität zu erreichen.
Felix Schädler, Project Manager Innovation & Technology bei Trelleborg Sealing Solutions, erläutert: "iCast™ LSR ist ein anpassungsfähiger, modularer Prozess in fünf Schritten. Wir verkürzen damit den Zeitraum zwischen Konzept und Produktion von Prototypen für ein durchschnittliches Teil von einigen Wochen auf wenige Tage. Dies hilft Herstellern, den Anforderungen schnelllebiger Märkte gerecht zu werden und neue Produkte, Verbesserungen oder Weiterentwicklungen kurzfristig auf den Markt zu bringen. Das iCastTM LSR-Verfahren aus unserem Hause bietet Herstellern zudem eine kostengünstige Möglichkeit, Produktvarianten zu entwickeln oder verschiedene Designkonzepte auszuprobieren, bevor sie in Serienproduktionswerkzeuge investieren. Es lassen sich bereits kleine Chargen in der Vorserien- und Serienproduktion realisieren, womit eine Lücke zwischen Klein- und Großserienproduktion geschlossen werden kann."
Ein technisches Webinar auf Englisch über die digitale iCast™ LSR-Fertigung finden Sie unter: https://www.trelleborg.com/en/seals/resources/technical-library/webinars/webinar-icast
Weitere Informationen über iCast™ gibt es hier: https://www.trelleborg.com/en/seals/products-and-solutions/latest-innovations/icast-lsr