Rubore® Washer – eine Unterlegscheibe für sichere Elektromobilität

Die Elektrifizierung und Digitalisierung von Fahrzeugen bringt es mit sich, dass zunehmend Batterien, Sensoren oder elektronische Steuergeräte ins Auto integriert werden. Für deren Schutz hat Trelleborg die neuartige Unterlegscheibe Rubore® Washer entwickelt, die dank ihrer patentrechtlich geschützten Verbundtechnologie einen hochwertigen Schutz vor Korrosion und Leckagen bietet.
Zum Einsatz kommt Rubore® Washer überall dort, wo Automobilhersteller mit Schrauben ein Metallgehäuse mit hochsensibler Elektronik sicher verschließen wollen. Hergestellt wird die Unterlegscheibe über eine innovative Verarbeitungstechnologie: Gummi wird auf beide Seiten eines Trägermetalls vulkanisiert, um ein praktisch unzerstörbares und dreilagiges Laminat zu fertigen. Daraus lassen sich Unterlegscheiben mit verschiedenen Durchmessern und Stärken stanzen. Die Unterlegscheiben dichten ab, indem sie den Schraubenkopf vollständig abdecken und so dessen Kontakt mit dem Metall der Gehäuseoberfläche verhindern.
„Die empfindliche Elektronik heutiger Autos muss optimal vor äußeren Einflüssen wie Temperatur, Schmutz, Regen, Schnee oder Streusalz geschützt werden“, sagt Axel Weimann, Director Global Segment Automotive bei Trelleborg Sealing Solutions. „Dabei kommt es auf jede einzelne Unterlegscheibe an, die heute weltweit rund eine halbe Milliarde Mal pro Tag in Neufahrzeugen verbaut wird. Rubore® Washer ist hierbei einzigartig, denn unsere Unterlegscheibe passt sich aufgrund ihrer Gummischichten flexibel an jede Oberfläche an. Selbst wenn das Metall winzige Kratzer oder mikroskopische Hohlräume aufweist, versiegelt die äußere Gummischicht diese Oberflächenmängel hocheffizient.“
Effizienter Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Korrosionen
Rubore® Washer eignet sich überall dort, wo elektrische Sensoren, Steuergeräte oder Batteriesysteme in geschraubten Gehäusen untergebracht sind. Und geschraubte Gehäuse sind aufgrund von Anforderungen an Reparaturen oder Recyclingvorgaben klar im Vorteil gegenüber geklebten oder geschweißten Alternativen. Die isolierenden Gummischichten von Rubore® Washer verhindern dabei nicht nur das Eindringen von Wasser oder Schmutz, sondern schützen auch vor verschiedenen Arten von Korrosionen, die durch Metall-zu-Metall-Kontakte entstehen können. Ausgiebige Tests von Trelleborg haben gezeigt, dass sich Rubore® Washer auch in den rauesten Umgebungen bewährt. Die Unterlegscheibe ist nicht nur korrosionsbeständig, sondern erfüllt auch die strengsten OEM-Anforderungen (Original Equipment Manufacturer) der Automobilindustrie weltweit.
Erfahren Sie mehr: